This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要具有4A 输出电流、4.5-17V 输入电压、1.2V 输出电压的 TPS562210替代器件

Guru**** 2502515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210, TPS564252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218815/need-alternate-for-tps562210-with-4a-output-current-4-5-17v-input-voltage-1-2v-output-voltage

主题中讨论的其他器件:TPS564252

您好!  

我正在寻找具有4A 输出电流、4.5-17V 输入电压的 TPS562210的替代方案。 输出电压= 1.2V

效率和负载调节必须与   TPS562210相同。  

此致

SG 1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PSG

    假设 TPS564252是您的理想选择。 请随时在 TI.com 上查看其中的信息。

    BTW、您能帮助分享您的终端设备信息吗? 您是否需要可调软启动时间和 PG 引脚?

    BRS

    资旭