This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:自动检测到错误的器件

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218439/bq34z100evm-incorrect-auto-detected-device

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO、BQ34Z100-G1

您好!

我正在使用 EV2400 + BQ34Z100EVM 组合进行测试。 我遇到了一些开箱即用的问题。

bqstudio 显示的"自动检测到器件"与0100_0_16_BQ34Z100G1不匹配。

单击了"完成"。 显示错误。 "检测到的设备与此应用程序不兼容!"
我猜可能是因为"Auto Detected Device"(自动检测设备)未被正确识别。

仪表板出现、但电池电量计为灰色、显示832mV 和0%。 使用万用表测量电池电压、BQ34Z100G1的 BAT 端子~ BAT-为4.14V。 该值不在 bqstudio 中反映。

我更新了参考 SLUUBV2的 EV2400的固件。 v0.18至 v0.32。 但问题仍然存在。

此致、
小野