This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有1.4V 至6.5V 输入电压和1.2A 或1.5输出电流的 TPS7A9101DSKR 的替代产品。 输出电压= 3.3V

Guru**** 2512035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218833/looking-for-alternate-for-tps7a9101dskr-with-1-4-v-to-6-5-v-input-and-1-2a-or-1-5-output-current-the-out-voltage-3-3v

主题中讨论的其他器件:TPS7A91、TPS7A92

您好!  

我正在寻找 TPS7A9101DSKR 的替代器件 、其 输入 电压为1.4V 至6.5V、输出电流为1.2A 或1.5。  输出电压= 3.3V  

效率和负载调节 与 TPS7A9101相同。

此致

PSG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这些参数、您需要查看 TPS7A92 、它能够处理更多电流并具有相同的引脚排列。

    不过我有一个问题、即效率是指输出精度还是数据表中的哪个参数?

    另请参阅规格比较:

      TPS7A91 TPS7A92
    输出电流(最大值)(A) 1 2
    输入电压(最大值)(V) 6.5 6.5
    输入电压(最小值)(V) 1.4 1.4
    输出电压(最大值)(V) 5.2 5.2
    输出电压(最小值)(V) 0.8 0.8
    固定输出选项(V) —— ——
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    48 48
    噪声(uVrms) 4.7 4.7
    精度(%) 1 1
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    130 260
    IQ (典型值)
    (mA)
    2.1 2.1
    输出电容器类型       陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    57 57
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 6 mm2:2.5 x 2.5 (SON|10) 6 mm2:2.5 x 2.5 (SON|10)
    封装 SON|10 SON|10

    此致、

    安德烈斯