This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18536KCS:当此器件的 Vds 最大值设为60V 时、图10为什么显示高达 VDS=100V 的工作电压?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18536KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218312/csd18536kcs-why-does-figure-10-show-operation-up-to-vds-100v-when-vds-max-for-this-part-is-stated-as-60v

器件型号:CSD18536KCS

您好专家

您能否确认图10中的信息对于此器件不正确?

显示高达100V 的工作正常、但数据表的其余部分为60V。

是否可以提供正确的 SOA 图?

谢谢!

吉姆 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您指出图10中的错误。 VDS 上限应终止 SOA 曲线的电压为60V、而不是100V。 我将查看 SOA 图、确定简单地在60V 处画一条垂直线以终止曲线还是需要进行任何其他校正是合适的。 然后、我们可以更新数据表以修复图10。 我会在有机会查看用于生成 SOA 曲线的数据后回复您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已经查看了 CSD18536KCS 的 SOA 数据、并调整了附件中图形的限值、以将所有曲线终止于60V。 在我们能够更新数据表之前、请一直使用此文件。

    谢谢。

    约翰

    e2e.ti.com/.../CSD18536KCS_5F00_SOA.pdf