This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:大规模生产期间的编程

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ4050, BQPRODUCTION, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218098/bq4050-programming-during-mass-production

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTION、BQ40Z50 MKST-3P-ALT-EV2300

我们计划在大规模生产期间使用 c#例程对我们的系统进行编程、我们想知道编写 BQ4050RSM 最终参数和序列号的最佳方法。 TI 是否提供了例行程序或支持?

未经校准的电压和电流测量精度有多高、或者在任何情况下都需要校准?

感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    TI 提供 bqProduction 工具作为大规模编程的参考。 最终参数包含在"黄金映像"中。 写入黄金映像后、您可以写入序列号并执行校准。 对于大多数应用、使用 bq4050的平均校准值通常就足够了。 为了获得超高的精度/可靠性、最好校准每个单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的快速响应。 如果我理解你是对的,在任何情况下都不需要校准?

    您是否有关于容差的任何信息? 我们需要在计算中获取电池电压精度、并希望在未经校准的情况下获取精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么 BQPRODUCTION 适用于 BQ4050、而不适用于 BQ40z50? 它没有 在线列出。

    接口 MKST-3P-ALT-EV2300是否可以与 BQ4050配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、DH、

    bqProduction 应与 bq4050配合使用。 我可以为您提供帮助。 MKST-3P-ALT-EV2300与 BQ4050搭配使用。

    未发布有关工厂校准的数据、因此我无法回答容差问题。