This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650061:时序延迟

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218260/tps650061-timing-delay

器件型号:TPS650061

您好!

你好。

由于我们计划在我们的设计中 TPS650061RUKT 中使用此 PMIC、因此我有一个技术问题。
您能否确认 PMIC 复位和3.3V 稳定之间的时序延迟?
数据表提到、在3.3V 电压稳定后、将会释放复位、我需要检查它们之间的延迟时间。

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    器件专家正在研究您的问题、我们会尽快与您联系。

    此致、
    梅根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请参阅产品说明书的以下有关复位时序的部分

    谢谢。

    丹尼尔 W