请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UA78L 输出纹波电压是否与输出噪声电压相同?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Ayushman:
否。 LDO 不会像切换器那样产生"纹波"。
与任何其他模拟器件一样、会产生一定的噪声、即热噪声、闪烁噪声、散粒噪声。
对于 LDO、这主要来自误差放大器和内部基准。 因此我们提供了一个噪声图、该图在某个频率范围(10Hz-100kHz)内或有时(100Hz-100kHz)内进行积分。
我强烈建议查看以下应用手册:
此致!
埃德加·阿科斯塔