This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90120A:异常使能信号

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209334/ucd90120a-abnormal-enable-signal

器件型号:UCD90120A

团队好,

客户观察到 GPIO11/PIN23具有异常信号、如图中的通道4 (红色)所示。 这将导致其控制的后级电源输出异常(请参阅通道2、绿色)。 通道3 (蓝色)是 UCD 的电源电压。 ENABLE 信号(GPIO11/PIN23)上的此脉冲是否正常? 无论 IC 电源电压是否小于特定电压、输出是否不确定。

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailiang、

    当 GPIO11/PIN23具有异常信号时、您是否可以发送使用 Fusion GUI 生成的项目文件(.xml)? 您对信号电平的预期是什么、什么是异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anne,í a

    请参阅以下文件。  

    e2e.ti.com/.../UCD90120A_2B00_2.3.4.0_2B00_Address_2B00_52_2B00_Project_2B00_File.xml

    请参阅软件。  我预计 IO 端口波形(红色)上的脉冲会消失。 目前只有 GPIO11/PIN23具有异常波形、并且这个引脚的接地阻抗没有异常。 您可以提供帮助吗?

    此致、
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hailiang、

    您能告诉我们什么波形参考了什么引脚吗?  

    红色波形是否指电源轨1、GPIO11、引脚23上的使能引脚?

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请提供您的原理图。 VCC 的压摆率是多少?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne:

    所有信号均参考 VSS。  

    红色波形是  GPIO11的信号、它是后续电源的使能信号。 绿色表示电源的输出。 UCD Vcc 的波形为蓝色。

    Yihe、

    请参阅原理图。  

    您是说压摆率为3.3VCC (绿色波形)吗?  

    e2e.ti.com/.../R1141_2D00_M0020_2D00_02_5F00_R01_5F00_Switchboard_5F00_SC_5F00_20190604.pdf

    此致、
    HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您可以尝试增加 VCC (蓝色)的转换率,以查看问题是否消失。

    毛刺脉冲大约为1.2V。 Downstraem 转换器是否存在此问题?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    增大 Vcc 斜率似乎有帮助。 当 VCC 的上升时间大于1.5ms 时、不会出现异常波形。 为什么它与 Vcc 的斜率有关? 是否有原理图参考?

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果他们可以调节 VCC 压摆率、那很好、否则他们必须使用外部分压器来防止下游电源通电。

    Regardsd

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    客户有一个即将量产的项目、Vcc 上升时间为3.5秒。  由于硬件不能修改、我想知道是否有通过软件解决的方法。

    此致,
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    遗憾的是、没有软件解决方案。 请咨询电源供应商、它的使能阈值是否可以更高。

    此致

    颐和