This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2592AA:寻求 TPS2592AA 设计审查和建议

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2592AA, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218588/tps2592aa-asking-for-tps2592aa-design-review-and-suggestions

器件型号:TPS2592AA
主题中讨论的其他器件: TPS25981

大家好、

客户遵循了使用 TPS2592AA 的旧设计。 输入电压为12V。 电流限值为2A。

客户需要在新平台中支持效率输出引脚接地短路功能。

 

但是、客户确实进行了输出短路接地测试、客户发现 TPS2592AA 甚至无法再输出下电上电。
您能帮我复习一下 这个问题并提供您的评论吗?

 

如果 TPS2592AA 不支持接地短路功能、那么 TPS25981是不是一个不错的选择?

 

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SHH:

    我们强烈建议使用 TPS25981等最新一代器件。  

    TPS2592AA 具有输出短路保护。  

    您能否分享这些详细信息? :  

    1.原理图?

    2.如何进行短路测试?  

    3.他们用电线短路了吗?

    器件可能会由于 OUT 侧的负瞬态而闩锁。 它们需要在输出端使用肖特基二极管之类的钳位器件。

    此致

    G·库纳尔