This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:请分享关于 BUCK 部分的详细介绍

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217920/tps62110-kindly-share-a-detailed-review-for-the-buck-section

器件型号:TPS62110
主题中讨论的其他器件:TPS629203

对于降压,

输入信号= 4 -20mA 电流源可变电压源

输出电压= 3.3V

输出电流= 0.01A (只需要6mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图和组件选择看起来没有问题。 请确保在 Cin、Cout 电容上选择足够的额定电压。 此外、如果 IOUT 要求很低、您还可以查看其他器件、如 TPS629203。

    谢谢。

    阿莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享有关 GNS 的信息? 由于在这里、我将所有不同的 GND 短接在一起是可能的吗? 请向我提供证据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是说不同的 GND s。

    PGND、AGND、GND、EPAD 所有 I 连接在一起。 有可能吗? 您能提供证据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图上讲、所有这些都连接在一起。 如果您需要更详尽的原理图、可以随时使用一个独立的模拟接地符号来控制 AGND 引脚。 另一个电源接地符号用于在 GND 和 PGND 引脚上进行连接。 然后将两个接地符号与一个网绑定在一起。 请参见 https://www.ti.com/lit/ug/slvu135a/slvu135a.pdf 中的 EVM 图4-1原理图 尽可能遵循 EVM 布局。 它还显示了与 EPAD 的 AGND、PGND 和 GND 连接。 最后、本指南在 数据表 第4页的第7节"引脚配置和功能"中提供。  

    谢谢。
    阿莫德