This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:无 VOUT

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218564/tps25946-no-vout

器件型号:TPS25946

您好!

IC 不输出23.3V 的 Vin 电压。

如果通过放置 R126或 R98绕过电路、则23.3V 存在

当输入电压为24V 时、是否需要考虑 UVLO、OVP、ILIM、dVdt 或 ITIMER?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    这是器件的建议最大额定值为23V。 不适用于在24V 电压下使用。 此外、OVLO 阈值为28V、高于器件的绝对最大额定值。 OVLO 应小于等于23V。

    器件是否已损坏?  您能尝试使用更低的电压吗? 可能为20V。  

    此致

    G·库纳尔