主题中讨论的其他器件:BQ25790、BQ25792-01、 TIDA-050047、USB-PD-CHG-EVM
您好!
当我使用 TPS25750 + bq25790、请使用 GUI 7.0.4时、EEPROM 下载成功。
但是、如果在连接电池的同时连接 USB C 类型、则 TPS25750不会供电(PPHV =0V)、并且无法充电。
I 监控 TPS25750和 bq25790之间的 i2c 数据、
-
第一组数据不同、具体数据如下。
- 1. 0xd6 0x16 0xc0
- 2. 0xd6 0x01 0x04 0xec
- 3. 0xd6 0x03 0x01 0x2C
- 4. 0xd6 0x06 0x01 0x2C
- 5. 0xd6 0x05 0x2e
然后, 数据组与第二组相同。 它周期性地发送数据、数据如下所示。
1. 0xd6 0x10 0x80
2. 0xd6 0x14 0x1c
3. 0xd6 0x11 0x00
4. 0xd6 0x12 0x00
5. 0xd6 0x08 0x0F
6. 0xd6 0x09 0x0F
7. 0xd6 0x01 0x04 0xec
8. 0xd6 0x03 0x01 0x2C ,然后循环



但是、如果在连接 USB C 类型时移除并重新连接电池、TPS25750将输出功率、并且可以充电。
您能解释一下原因吗?