This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:TUSB1046EVM、TUSB564和 TPS65982

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1046EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218176/tusb1046evm-tusb1046evm-tusb564-tps65982

器件型号:TUSB1046EVM

嗨、大家好。

我有 TUSB1046EVM 和 TUSB564EVM。 我想把它用作 DP --> USB C--> DP 信号转换器。

 我按如下所示连接两个 EVM 套件。

    1. PC (DP 输出)--> DP 电缆--> TUSB1046  和 PC (USB)--> TUSB1046

    2. TUSB1046EVM --> USB-C --> TUSB564EVM

    3. TUSB564EVM --> DP 电缆--> 监视器和 TUSB1046EVM --> USB 鼠标

结果

   1. PC 检测显示器,但剂量未激活显示器。 且不能更改显示器分辨率。

   2. PC 检测 USB 鼠标。

如何激活显示器?

     我可以获取 TUSB1046EVM 和 TUSB564EVM 原始工程文件吗?

附加信息

    我有 FT4232调试工具并安装了 TPS6598X 应用程序。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyojin:

    • 您试图支持的实际分辨率是多少?  TUSB1046可支持高达10Gbps 的 USB 和高达8.1Gbps 的 DP。  
    • 您是否有可对 USB Type-C PD 和 DP 链路训练协议进行解码的 USB Type-C 协议分析器? 在 Type-C PD 协议上、请确保两侧都进入 DP 交替模式。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我找到了另一台 PC ( DP1.4版),我可以看到屏幕视频。

      第一个染色的 PC DP 版本是1.2。

    因此、这可能与 DP 版本相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyojin:

    有道理。 请 参阅下面 DP 1.2和 DP 1.4的比较表以供参考。 我想我可以关闭机票。

    此致!

    约什