This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:24V Webench 设计

Guru**** 2766725 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218018/lm2576hv-24v-webench-design

器件型号:LM2576HV
主题中讨论的其他器件: LM2576

大家好、

我们的客户目前正在使用 LM2576HV、他使用的是由 Webench: webench.ti.com/.../SDP.cgi 生成的该设计 

客户的查询如下:

"附件是我的原理图和布局。 LM2576HV 芯片发热、有时甚至会发生故障。 我从数据表中选择了一个值。 现在我已经看到我已经选择了较大的 Rfbb 值(R11=Rfb 2kΩ)、但是我可以尝试将其更改为1k。 肖特基二极管的电流为1A、而在 Webench 项目中为5A。 是否确实需要具有如此大电流的二极管?

另外、从表中、我选择了电感470 μH、而在 Webench 项目中、电感为2.2mH。 以下哪些参数可能导致了此问题?"

提前感谢!


此致、

杰约马

e2e.ti.com/.../LM2576_5F00_SCH.pdf

e2e.ti.com/.../LM2576_5F00_PCB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    我能不能获得一些其他信息

    Unknown 说:
    e LM2576HV 芯片发热,有时发生故障

    失败意味着器件会破坏性地关断还是器件进入热关断状态(通过下电上电会持续很长的时间来解决)?

    。 您真的需要一个具有如此大电流的二极管吗?

    二极管和电感器应能够支持在这些器件内维持的峰值电流。 这将是峰值电流限制(典型值5.8A)。 例如、电感器的饱和电流应该具有合适的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您对此进行研究。

    失败是否意味着设备会破坏性关闭或设备进入热关断状态(在关闭电源后解决)?

    芯片故障- Vout = Vin。 端子1和2 (LM2576)之间的电阻为154欧姆。 附件是被销毁芯片的图片。





    我是根据数据表设计电路的。 现在我的原理图如下所示:

    e2e.ti.com/.../SCH_5F00_new.pdf

    数据表中显示了150μH 的电感。 我最初使用的是470 µH (0.6A)。 现在、我输入100 µH (1A)。 在  Webench  设计中、电感是(2.2mH)的15倍。

    那么、我在下面购买了这样的电路板、其中电感为47 μH。 它正常工作、在0.2A 至1.5A 的电流时不会变热。




    但我想问的是、为什么我的芯片会加热? 现在其温度为52 -54°C。



    如果您需要有关我们设置的更多信息、请告诉我。


    此致、

    杰约马




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar:

    我以前见过此电路板设计。 它已经从 ebay。 故障模式类似于 EOS。 我会确认他们是从授权经销商处订购的。 我很有信心他们没有,而真正的部分可能不是真的.