主题中讨论的其他器件:BQ25792、
如标题中所述、我们希望使用 BQ25792或 BQ25798为大多数时间需要3V 电压、电流约为50微安、并且电流消耗很少有300 -400mA (在短时间内每天不到1次)的器件供电 过流保护。 之所以选择这些 IC、是因为其应用在室外、并且需要在充电期间监控电池的温度以使其保持在建议的限制范围内。
由于空间限制、我们需要使用非常小的光伏面板、只能提供大约1-1.5W 的功率。 目前正在寻找9V 100mA、以便在白天长时间保持在3.5Vmin 以上。 在 PV 面板上可能会更大一点、但它仍将远低于500mA。
那么、第一个问题是、使用这两个 IC 中的任何一个、能否对锂离子或锂聚合物电池进行"涓流"充电? 或者、如果无法为电池充电、至少能够在白天抵消电路板的耗电量?
此板还会随机连接到高达28-30伏的24VDC 电源、具体取决于所连接的交流发电机/电池。
是否应在芯片之前安装稳压器来将该电压修整至24的 Vmax、或者它们是否可以使用低于30的绝对 Vmax 的电源?
指向类似参考设计的链接也将非常有帮助。
谢谢。
雅各布