This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5112-Q1:输出阻抗值

Guru**** 1552380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218486/lm5112-q1-output-impedance-value

器件型号:LM5112-Q1

您好!

在直流/直流转换器上 、我们使用 LM5112Q1SD 来驱动 MOSFET 桥、工作效果非常好。

在组装产品之前、我们使用飞跨探针测试每个电路板、并 测量驱动器的输出阻抗(OUT 引脚/ VEE 引脚)。

大多数情况下、测量值为高电平(>1M 欧姆) 、但 有时测量值为低电平(30K 欧姆)。

我在数据表中找不到有关输出阻抗值的信息。

您能告诉我此值的最小值、最大值和类型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antoine:

    我们不规定器件断电时的输出阻抗。 当器件开启时、输出将拉低或拉高、没有高阻态选项:

    我的两种猜测是探头的极性将决定测量的值、或者 VCC 没有保持低电平。 如果在器件关断时有测试电流注入 OUT、则有一条路径可通过器件为 VDD 充电。 它可能导致 VCC 上升、驱动器开始导通(这将解释电阻下降)。  

    归根结底、这不是我们规定的、所以我没有有关最小值、最大值和典型值的数据可供分享。 如果客户希望 OUT/RGS 是明确定义的电阻、则可以使用 VEE 下拉电阻。

    谢谢。

    A·M·