This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:电源电流要求

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218501/ucc21710-q1-power-supply-current-requirment

器件型号:UCC21710-Q1

实际上在提到61mA 的 TI 文档中 ,通过应用 VDD =15V 和 VEE =-5V,请确认 VEE =-5V 电源所需的电流量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该表来自安全限值表、因此这些值是确保不会对隔离栅造成损坏的最大值。 这不同于电源静态电流、后者是器件运行所需的必要电流。 VDD 和 VCC 引脚的静态电流值可以在电气特性表6.9中找到。 我们不提供 VEE 电流值、因为 VEE 引脚是负偏置引脚、因此将输出电流。 此外、该引脚没有 UVLO (VEE 可以毫无问题地为0)、因此不需要电源。  

    此致!

    南锡