This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612:方案建议

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208848/tps92612-scheme-recommendation

器件型号:TPS92612

您好,

客户需要控制20mA 红色 LED、它需要恒定的电流和温度补偿(LED 的发光效率随着温度的升高而降低、需要进行补偿以保持发光效率恒定)。

请帮助推荐 合适的产品!  

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rhea,  


    您能否更详细地介绍一下客户希望获得哪些功能?

    • 我们要使用什么输入电压?
    • 我们需要利用什么控制方案? 模拟或数字? 如果是数字、哪种通信协议?
    • 大多数驱动器都可以控制电流和补偿温度、还需要其他主要特性吗? 价格是主要关注点吗? 功能是主要问题吗?
    • 它将用于哪种终端应用?  
    • 他们是在寻找一体化解决方案还是多芯片解决方案?

    此致!


    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    感谢您的关注和回复!

    客户需要的  输入电压是7.5V。

    无需控制,最好是模拟 。

    客户表示当前方案无法控制源、但对20mA 输出进行了修复。 当灯产生热量且功率较低时、一些电流可能会增加。

    客户将专注于功能而不是价格。

    客户在屏幕上使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:  

    感谢您提供的信息。 这为我提供了更多的背景信息。

    您能否解释一下这个屏幕用于什么用途、它是信息娱乐系统的背光吗?

    另外、您是否碰巧知道负载的压降?

    他们尝试将多少个 LED 串联、各自的压降是多少? 我问的原因是、如果器件的负载电压和压降电压加在一起高于输入电压、我们就需要添加一个升压级。  


    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想看看自从我们上次通信以来已经有近一个月了、我将关闭这个话题。