This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ22010:替代器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ13610, LMZ22010, LMZ22008, LMZ23610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218654/lmz22010-alternative-part

器件型号:LMZ22010
主题中讨论的其他器件: LMZ22008LMZ23610、LMZ13610

大家好、

是否有建议用于 P2P 替代 LMZ22010TZE 的器件型号?

谢谢你。

此致

达伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    有一些器件与 LMZ22010引脚对引脚兼容、根据应用的不同、可能替代  LMZ22010。

    首先、如果您不需要完整的10A 功能 、您可以考虑 * A 和6A 版本的 LMZ22008或 LMZ22006、或者考虑 LMZ22010。

    如果您需要10A 功能、仍可考虑 LMZ23610或 LMZ13610、与 LMZ22010相比、这两款器件提供的输入电压范围更宽 。

    希望这对您有所帮助、如果是、请将此帖子的状态设置为已解决。

    此致、

    伊扎克·博卢里安