This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22902:原理图审阅

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216392/tps22902-schematics-review

器件型号:TPS22902

大家好、

我们在  原理图中使用了 TPS22902YFPR 负载开关器件。 我已将原理图附在下面、请查看原理图并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    对原理图添加一些注释:  

    • 通常我们推荐 Cin>Cout,但这确实有更多的事情要做,以确保电压轨的稳定性。 在开启等高电流消耗事件期间、输入电容将保持并稳定输入电源轨。 因此、根据电源是否具有足够的功率容量、可能不需要输入电容。 实施 QOD 后、反向电流不应该是问题。
    • ON 引脚不应悬空、因为如果器件通电且 ON 引脚悬空、我们无法确认器件是打开还是关闭、这意味着器件也可能部分打开。 因此、我们建议在 ON 和 GND 之间使用下拉电阻器。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的宝贵反馈。 请找到更新后的 原理图的随附图像。 我们已经添加了 Cin>Cout 后面的输入电容。 关于 ON 引脚、它不会悬空、另一端存在下拉电阻器、因此很好。

    请查看更新后的原理图并分享反馈

    谢谢。此

    致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desireddy:  

    感谢您分享更新的原理图。

    原理图看起来很好! 我不担心。   

    此致、  

    伊丽莎白