This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:0x5F 数据状态寄存器、USB3Connection

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214845/tps65988-0x5f-data-status-register-usb3connection

器件型号:TPS65988

大家好、我想使用 MCU 配置 TUSB546A 并从 PD 控制器(TPS65988)获取连接参数。 我读取了 USB3Connection 位、但我注意到、当我将移动电源插入甚至没有 PD 控制器的器件时、USB3Connection 位为1。 为什么会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:  

    感谢您与我们联系!

    我会仔细研究这件事、并在一周结束前与您联系。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:  

    感谢您的耐心。  

    USB3连接位仅检测 USB (第3代)器件的连接。 这是指 USB 数据速度、而不是功率、因此它不必与 PD 控制器有关。 您的移动电源是否具有 USB3功能? 如果是、这是正常行为。 请告诉我!

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不仅我的移动电源还将其他器件视为存在 USB3连接。 我的动力银行电力2快速充电3.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhammet:  

    充电3.0在很大程度上指的是 USB 3.0的数据速度。 这种移动电源被宣传为"快速充电"、通常意味着快速的数据速度。 此器件的全名是什么? 我将对其进行深入研究、以确认它确实支持 USB 3.0。 您是否还能提供您测试的其他器件名称?

    此致、  

    Aya