This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:针对电池组监控、电量监测和平衡的建议

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217817/bq34z100-r2-suggestion-for-battery-pack-monitoring-fuel-gauging-and-balancing

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z950、BQ40Z50-R2、 BQ40Z50、BQ34Z100

尊敬的 TI

我正在寻找用于3S1P 1850电池组的监控解决方案。

DQ 接口是一个严格的要求。

bq34z950具有 DQ 接口、监控和平衡等功能、似乎是合适的选择。 几乎是一个一体化解决方案。

BQ40Z50-R2是我的下一个选择、但没有 DQ 接口、或许可以将其添加到 IO 上?

 很遗憾、我的解决方案似乎需要 BQ34Z100-R2、它没有保护和平衡功能。

您是否能够推荐用于监控和平衡的配套 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z950支持 HDQ (高速 DQ)、似乎是最佳选择。

    bq40z50不支持 DQ

    也可以使用 bq34z100。 请参阅此链接以获取有关如何实现您在 https://www.ti.com/tool/TIDA-010030所查找的所有功能的示例

    其它相关产品- bq769x 监控器、bq772xx 保护器

    例如、BQ76952BQ77216

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的答复。

    bq34z950似乎在您的网站、分销商等网站上几乎一整夜都没有出现。

    有什么想法、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、您好!

    我会将该主题分配给我们的营销团队、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:  

    BQ34z950已从我们的网站中删除、以阻止由于供应条件而产生新订单。 我建议使用 Shirish 提到的配置之一,以获得最佳的性能、成本和可用性。   

    谢谢。

    肖恩