This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:与 bq34110 EVM 原理图相关

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218575/bq34110-relates-to-bq34110-evm-schematic

器件型号:BQ34110

我正在设计用于24V 铅酸电池的电路。 我怀疑 Q1 MOSFET 如何为引脚6 (REGIN) BQ34110 IC 提供4V 电压 (图17。 Q1将电池组电压降至4V)。 如何将4V 准确调节至 IC。 解释并提供从 Q1 (2N7002-7-F) MOSFET 获得4V 电压的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      D1的钳位电压约为5.6V、Q1的 Vgs 约为2V 左右、然后 REGIN 的电压约为5.6V-2V = 3.6V、大约为4V