大家好、
我的客户正在使用 BQ76952、他们遇到如下新问题:
1.我的客户希望将 BQ76952用作低侧驱动、但会有一些引脚未使用、例如 PCHG 和 DCHG。 那么、我的客户将如何处理未使用的引脚? 我们是否有关于在低侧驱动中使用 BQ76952的指南?
如果未连接 BREG、REG1和 REG2上是否会有输出? 和是否可以取消连接 BREG?
3.在睡眠模式下、SCL 和 SDL 的引脚是否会有额外的功耗?
我们是否需要在 VC0和 VC1上添加额外的二极管来防止出现负电压?
引脚上有一些电容器、例如 REG18和 REG1。 我可以更改电容还是只遵循 EVM 用户指南上的电容?