This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:TPS546D24A'OVP 机制是否与 TPS548D22相同?

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217854/tps546d24a-is-tps546d24a-s-ovp-mechanism-same-as-tps548d22

器件型号:TPS546D24A
主题中讨论的其他器件: TPS548D22

您好!

我要检查 TPS546D24A 的 OVP 机制。 在 TPS548D22中、它会导通低侧 FET、直到触发 NOCP、然后高侧 FET 会以最短导通时间导通。 我认为当 VIN<2* VOUT 时有问题、因为高侧最短导通时间为60ns、最短关断时间为300ns、高侧导通时间无法补偿电流下降、因为低侧 FET 必须导通300ns。 例如、VIN=7V、OVP=5.5V、当触发 VOUT 时、低侧 FET 电流降至 -30A 阈值、然后它将导通高侧 FET 并保持60ns。 但是、对于220nH 电感器、高侧 FET 只能将其拉至-29.6A。 在下一个周期中、低侧 FET 必须再次接通并持续300ns、这样负电流下降至37.1A。 如果这种情况持续存在、NOCL 不会对保护低侧 FET 产生影响。 则会损坏器件。

而 TPS546D24A 的机制是什么? 当 VIN<2* VOUT 时、它是否会出现与 TPS548D22相同的问题?

-A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 的过压保护方案将导通低侧 FET、以使电感器放电 VOUT、类似于 TPS548D22上的 OVP 的方式、但其欠流保护的工作方式不同。

    与 TPS548D22不同、TPS546D24A 在固定的开关频率下工作。  当检测到欠流时(峰值电感器电流降至-20A 以下)、低侧 FET 关闭、电感器电流可在开关周期的剩余部分通过高侧 FET 体二极管自由滚回 PVIN 电容器。  虽然400ns 的最短低侧 FET 导通时间保持不变、但可用的高侧续流时间仅受开关频率的限制。  在550kHz 下、高达1.4μs 的续流时间可用于使电感器偏转并防止其继续驱动负电流。

    当 VOSNS 引脚电压达到0.2V/VOUT_SCALE_LOOP 时、低侧 FET 放电将被释放、从而允许电感器电流自由转轮并防止在输出端强制施加负电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是否是指在触发 NOCP 时、高侧 FET 可以导通多长时间、取决于开关频率时钟? 这是否意味着即使在 NOCP 下、输出 电流仍由 VSHARE 控制?

    -A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否是指触发 NOCP 时高侧 FET 可以开启多长时间(取决于开关频率时钟)?

    否、

    高侧 FET 未开启、但低侧 FET 可以关闭的时间取决于可编程开关频率、且最长开关周期- 400ns。

    这是否意味着即使在 NOCP 中输出 电流仍由 VSHARE 控制?

    否。

    如果在正常运行期间触发欠流保护、则当环路尝试强制更大的负电流时、VSHARE 将继续降低、但受限的低侧 FET 导通时间将防止电感器电流进一步降低。