This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:温度系数规格

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217889/tlv704-temperature-coefficient-spec

器件型号:TLV704

大家好、

我的客户对于 TLV70430DBVR 的输出电压温度系数规格有疑问。

在该规格中、温度系数不是突出显示的、而是仅提供随附的输出电压与结温间的关系曲线。

但是、我想知道与我们 所介绍的 REF35规格类似的量化数据。

谢谢!

Br、

阿尔弗

雷德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:  

    感谢您与我们联系。  

     REF35 是电压基准、而  TLV70430DBVR 是 LDO。  

    虽然它们有一些相似之处、但它们是不同的器件。  

    LDO 的总体精度考虑了负载调节、基准漂移、误差放大器漂移和温度系数的影响。  

    因此、虽然我们没有显示温度系数、但我们展示了线性调整率、负载调整率和 dVout 与温度:  

    为了简化这些操作、在最坏的情况下、我们使用负载调节进行 ppm/C 计算。  

    我将 Vmax 使用3.3V、将 Vmin 使用3V、结果为~443.46 ppm/C。  

    但请记住、这只是基于负载调节。  

    我们可以清楚地看到、整体精度在温度范围内非常严格、我们必须考虑提到的所有其他因素、这就是为什么建议查看图表而不是 ppm/C 的原因。

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您的反馈! 这肯定会帮助客户了解我们 LDO 的温度系数。

    谢谢!

    Br、

    阿尔弗

    雷德