This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27000:用于 bq27000的 bqEVSW

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27000, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218105/bq27000-bqevsw-for-bq27000

器件型号:bq27000
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

您好!

我正在尝试诊断我们的 PDA (旧的停产 UInitech 型号)的配件问题。 它们使用 bq27000作为 IC 监控器。

它们中有一些在 PDA 软件中报告0V 电压、但充电有效、实际上电池终端处的电压为4.2V。
因此、配件的充电部分可以正常工作、只有监控部分有错误行为。

有时通讯座和 PDA 之间的连接不好、会导致频繁连接/断开、从而导致充电过程频繁启动/停止。
这可能会导致 bq 本身"锁定"?

是否有人可以向我提供此旧 bqEVSW 的链接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matej:

    用于 bq27000的 bq 评估软件以 CD 形式提供。 没有可下载的链接。

    如果可以通过记录 SBS 数据调试问题、则可以下载任何其他 bqEVSW 并选择符合 SBS 的器件、然后转到 SBS 并选择扫描/记录所需的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    感谢您的信息。
    这是不幸的,它被运送只 CD 现在肯定 unobobaccet。
    我将尝试通过在 PDA 的电池端子下面划线来在 HDQ 上记录一些数据、但这并不能解决我的问题、因为我需要在此监控 IC 中"解锁"状态寄存器。