This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C30:如有可能、请通过机器等效测试

Guru**** 2541530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216682/tps281c30-shematic-review-please-and-automotive-equivilent-if-possible

器件型号:TPS281C30

您好、能否针对我的实现来检查我的原理图?

我用于更改电流限制的 MOSFET 方法是否起作用? 我的计划是 uC 在10千欧和60.4千欧之间交换,以在不同的时间提供不同的电流保护。 此外、ILIM 的数据表停留在50k Ω、但我能不能像60.4值那样稍微高一点以略低于2A 的电流限制?

此外、这款产品是否有类似的汽车级版本?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    除了我想提出的一处改动、您的原理图看起来很好。 您需要在10K 点1处的 Faultb 上拉电阻器为4.7Kohm、而不是10K 点后的2处。

    您可以在 ILIM 上使用60.4K 欧姆的电阻、这应该可以正常工作。 限制为85K、我们将在数据表中发布。

    有关这方面的汽车版本、请联系 TI 销售人员。 我不确定这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢! 此外、我能否将 DIAG_EN 和 OL_ON 连接到任何东西以始终启用保护? 我什么时候需要这些引脚处于低电平? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不需要诊断负载条件、可以将它们连接到低电平。 请参阅数据表、了解 DIAG_EN 和 OL_ON 启用了哪些功能。 您还可以通过 MCU 将其切换为高电平或低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过10k 保护电阻器将它们连接到5V 吗? 此外、我是否正确地读取故障是数字故障、SNS 是模拟故障? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您读取故障是数字故障、SNS 是模拟故障。

    请参阅 diag_en 和 ol_on 功能将它们绑定为高电平/低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sravya:

    能否快速介绍一下我针对此组件的布局?

    原理图-

    PCB 2D -

    PCB 3D -

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将 ILIM 焊盘上的 MOSFET 更改为电阻器以下、这样它们就可以看到 Ron 对应的完整 VGS。 电流配置也可行、但只是一项改进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCB 3D 对我来说很好 Matthew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!