This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:[LP55xx 与 LP50xx]介绍了两款产品的区别和功能、请求数据

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569, LP5018, LP5009, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218400/lp5569-lp55xx-vs-lp50xx-description-of-the-differences-and-functions-of-the-two-products-request-for-data

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件: LP5018LP5009LP5813

大家好、TI 支持团队

请回复客户的查询。

-请解释下面列出的功能。

-请详细说明自主动画控制。

-请告诉我们 LP50xx (LP5018)和 LP55xx (LP5569)之间的典型差异。

根据数据表、已确认 LP55xx 系列具有用于 LED 操作的内置功能、例如调光/定序。

如果您有更详细的信息、请提供。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    谢谢您的问题:

    (1) 请详细讲解自主动画控制

    - LP5569具有内部存储器,用于存储控制指令,与这些指令,LP5569可以实现 非常复杂的自主动画效果,无需 MCU 控制, 例如,你可以使用 ramp 指令,并把它放在一个无限循环中,以实现自动呼吸功能, 您可以通过配置 CHx_exec 寄存器控制此次影响的开始和结束。

    (2)请告诉我们 LP50xx (LP5018)和 LP55xx (LP5569)之间的典型差异。

       考虑到 LP5569只有9个输出通道、我将使用 LP5009进行该比较。

       1) - LP5009 可以支持12位 PWM 调光、但电流电平由外部电阻器设置

         LP5569可以支持8位 PWM 调光、还可以通过配置相关寄存器来支持单独的8位电流电平设置。

       2) - LP5569可以支持自动动画功能、无需 MCU 控制、即可通过内部指令自主控制输出。

         - LP5009没有自动动画引擎,所以如果你需要实现 动画效果,你需要连续 写入配置寄存器由 MCU 来调节输出

       3) -  LP5569具有集成的电荷泵、因此更适合电池应用

         - LP5009没有集成的电荷泵,所以它需要 一个 外部电源为 LED 供电。

    此外、我们将在4Q23发布一款叫 LP5813的新器件、该器件最多可以支持12个 LED 点、只有4个输出通道、而且它还具有集成的升压和自动动画引擎、其动画引擎比 LP5569更易于使用。

    谢谢!

    伊夫·李