This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180EVM-573:基板尺寸和安全距离

Guru**** 2532040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180EVM-573, UCC28180, UCC28881EVM-680, UCC28881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216987/ucc28180evm-573-substrate-size-and-safety-distance

器件型号:UCC28180EVM-573
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28881EVM-680UCC28881

大家好、

出于安全原因、我正在尝试对 UCC28180EVM-573进行评估、但未提供尺寸信息。
您能否提供有关长度 x 宽度 x 高度(包括组件)的信息?
此外、在运行此 EVM 期间是否存在安全距离?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我已将该主题分配给了一位专家、他将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    安全距离(间隙)已在布局中指定、同时设置 EVM 中网之间的设计规则。 这是您在问题中提到的吗?  

      

    您能不能参考 UCC28180数据表的第45页了解尺寸信息? 如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    很抱歉不清楚。
    我想知道在使用 EVM 时、如果存在此距离、则间隙距离。
    我还想知道 EVM 的尺寸。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    EVM 板的体积为140mm x 110m x 30mm。

    该电路板具有足够的间隙且功率为360W (390V/0.9A)、在这些条件下应该能够不做任何修改地使用该电路板。 电路板为2层1、 顶层和底层涂有阻焊层。 根据 IPC2221-B、以下为间隙(请参阅下面的涂层):

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的回复。
    我现在明白了。
    您能否就 UCC28881EVM-680的尺寸再讲一讲?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    感谢你的帮助。  

    对于 UCC28881、您将必须打开标题为 UCC28881的新问题、因而将被分配给专家。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的回复
    新发布。
    我将让这个问题保持解决状态。

    此致。