This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5141-Q1:电感器选择

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218396/lm5141-q1-inductor-selection

器件型号:LM5141-Q1

我对 LM5141-Q 的电感器选择有疑问。   我通过两种不同的方式检查了所需的电感器值。 但我得到不同的结果。 我有点困惑。 我想知道哪种方法是 确定电感值的正确方法。  

- LM5141-Q1数据表中的公式  

根据数据表、所需的电感值可以使用数据表中的公式15计算得出。

对于我们的应用、输出电压为3.3V、最大输出电流为12A、开关频率为396kHz。

如下所示、所需的电感器值大于2.31 μ H。

- WEBENCH 工具

我使用了 WEBENCH 工具的以下输入参数。 他们说电感值为1.8uH。  但1.8uH 小于数据表中通过公式计算出的所需电感器值。

-输入电压= 6V 至16V、输出= 3.3V、负载电流= 10A、频率= 393.267kHz、温度= 25°C、LM5141-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeshi-San:

    数据表中的电感表达式过于保守。 您可以使用快速入门计算器推导出该值。 通常、将纹波电流设置为满负载35%-40%时也与分流电阻典型值的内部斜率补偿一致(即 OCP 设置为满负载的140-150%)。

    此致、

    时间