This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:原理图和布局审查

Guru**** 2391135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218269/lmr43610-q1-schematic-and-layout-review

器件型号:LMR43610-Q1

您好、您可以检查此组件的原理图和 PCB 布局对于5V 固定输出是否正确。

原理图-

PCB 2D 视图-

PCB 3D -

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、原理图看起来可以接受。

    关于布局、我想看看它们是否会在顶层(装配层)覆地。 这对于小尺寸或低层数电路板尤其有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在原理图方面是否可以实现任何改进?

    至于布局、这是一个200x180mm 4层电路板。 是否意味着用接地覆铜淹没整个顶层、以填充所有间隙? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来正常。

    至于布局,这是一个200x180mm 4层电路板。 你的意思是用接地覆铜淹没整个顶层,填补所有缝隙吗?

    是的、顶层接地越多越好。