This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:Battery Management Studio 上的 BQ34Z100EVM

Guru**** 2528780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM, EV2400, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217628/bq34z100evm-bq34z100evm-on-battery-management-studio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ34Z100

尊敬的:

我正在使用电源测试 BQ34Z100EVM。 我能够在 Battery Management Studio 中校准电压/电流。

但  在 电池电压从3V 更改到16V 几次后、我无法再与 BQ34Z100EVM 通信。

 BQ34Z100EVM 是否可能被 J 接头设置错误损坏?

 

此致、

二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误的跳线和应用更高的电压可能会导致超过器件的绝对最大额定值并导致故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    感谢您的快速回答。 我正在尝试在 BQ34Z100EVM 上查找损坏的元件。  

    我已检查 EV2400是否在板上发送 SDA/SCL 信号。

    在 J6的 EXT 上放置跳线时、SN74HC164PW 会打开 LED0-9。 这是否为正常操作?

    此致、

    二郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq34z100很可能损坏、