This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 上电问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216409/tps659037-pmic-power-on-problem

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5718

PMIC:TPS6590379ZWSR

Sitara:AM5718AABCXEA

PMIC 获得了正确的输入电源、CLK 16.384MHz 正常、但我们无法观察 PMIC 输出。 我们的设计也附加了。

e2e.ti.com/.../7043.pmic-ic-sch.pdfe2e.ti.com/.../pmic-smps-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpana、

     请检查以下事项:

    1. 请查看包含参考设计的 PMIC 原理图:AM571x 工业开发套件(IDK)原理图(SPRR242.ZIP)。
    2. 上面的参考设计将 VUSB_VBUS2与 VBUS 输入相连、将您的引脚与 GND 相连。
    3. 如果您的 VRTC_OUT=1.8V?
    4. 如果 nSLEEP 引脚具有高电平"PMIC_EN"输入?
    5. 如果您按下电源开/关按钮 SW3 B3SL 来将其打开?  
    6. 主电源的电流读数是多少?  
    7. 您是否在采用相同设计的情况下可以获得良好的电路板电源?  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.确定

    我们在设计中未使用 USB

    3.vrtc_out-1.8V 我们仅连接、LDO-2输出也仅1.8V

    4.nsleep 引脚具有高电平、来自 AM5718 EVM 中 Sitara 处理器(可选)的 PMIC_EN 信号 R922和 R923是 NC。

    5.在我们的设计中也放置了开关,并在上电后按了它,但我们无法观察到任何输出。

    6、电路板电流: 110mA ,我们已给出输入电压:12V,输入电流:3A

    7.是的电源是正确的。 使用 LTM4644IY 从12V 输入生成3.3V 和5V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpana、

     您一共制作了多少块电路板? 有多少个国家/地区存在此问题?

     您能否共享分辨率更高且可搜索的 PDF 原理图、以便我进行更好的审阅?

     您是否可以通过以下请求再次进行检查?

    "开启"请求用于开启 TPS659037器件、该器件会将器件从"关闭"转换为

    活动状态。 表5-9列出了开启请求。

    表5-9. 请求时

    事件可屏蔽极性注释去抖

    RPWRON (引脚)无低电平敏感16ms±1ms

    PWRON (引脚)无低电平敏感 N/A

    中断的一部分

    (事件)

    是(INTx_MASK 寄存器。

    默认值:已屏蔽)事件边沿敏感 N/A

    POWERHOLD (引脚)无高电平敏感典型值3 - 5ms

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    总共有2块板,有2块板有同样的问题。

    表5-9:2个请求已在板 PWRON -LOW 和 POWERHOLD_HIGH 上保留  

    您能否分享您的邮件 ID 我将离线分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将获得 LDOVRTC 输出-1V8;无法从 LDO2-1V8获得输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PMIC-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpana、

     您是否意味着除 LDO2-1V8之外的所有其他输出都能正常工作?

     您能否从器件中分享一个清晰的顶部标记? 我们想知道您从何处获得这2个 PMIC 器件。  

      

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 SIR、只有 LDOVRTC 输出来自 PMIC。 我们将不会获得任何其他输出。 从 Mouser electronics 购买了这两款 PMIC 器件。 OTP:97 1.3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpana、

     感谢您提供的信息。 如果我们知道其他客户使用此 OTP 器件有任何问题、我会咨询我们的生产工程师、然后在明天向您更新。  

     BTW、我建议针对焊块问题实施 X 射线。  

    谢谢!

    菲尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我们的 PMIC 设计是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalpana、

     到目前为止、我没有发现设计有任何问题;我正在等待我们的产品工程师查看此 OTP 历史记录。  

     BTW、您是否执行了 用于焊球的 X 射线扫描? 组装工艺问题可能会导致许多电路板出现相同的问题。

    谢谢!

    菲尔