This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952短路问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217995/bq76952-bq76952-short-circuit-issue

器件型号:BQ76952

它具有保护锁存功能、但 ASCDL 标志未设置、RSEN 电阻更改为1mR、短路保护阈值设置为250A。 实际短路电流约为900A。 短路的原因是什么?

e2e.ti.com/.../1067._9F530674FE56_.pdfe2e.ti.com/.../C551A1.gg_2800_1_2900_.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在250A 下使用1m Ω 的检测电阻会导致差分电压超过数据表中规定的200mV 绝对最大值。

    您可以尝试使用0.5m Ω 的电阻器。 该电阻器需要具有低容差。 或者、如果适合您的应用、您可以尝试将触发电流降至200A 或更低。

    检测电阻路径上的噪声也会影响精度。 请查看此内容 E2E 主题以在使用定制电路板时检查电路板的接地连接。

    此致、
    何塞·库索