This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:可实现 CAN FCCM

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218286/lm5116-can-fccm-be-implemented

器件型号:LM5116

您好!

使用在二极管仿真模式下运行的 LM5116降压设计(Rdemb 短接)。

我的问题是、芯片可以配置成在 FCCM (强制连续导通模式)下运行吗?

想知道调整 Rdemb 是否可以实现这一点。

谢谢。

WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wes

    请查看 LM5116数据表的第7.4.1节。 您可以通过 在 DEMB 处连接10k Ω 来将器件配置为 FCCM。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、我读过。 因此、"完全同步运行"可以理解为是 FCCM?

    WES

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wes

    是的、FCCM 等于  LM5116中的"完全同步运行"

    - EL