This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:高静态电流

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01, TPS62A01A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214062/tps62a01-high-quiescent-current

器件型号:TPS62A01

大家好、

我们的客户注意到、 TPS62A01 在没有任何负载的情况下的电流消耗为3mA。 输出电压正常、但静态 电流高于数据表中规定的值。 但如果移除输出电容器(C3和 C4)、则泄漏电流消失。 请查看我们的客户提供的其他详细信息。

总共1. 17块 PCB 板。 我正在从事一个使用电池电源的小项目。 组装了6个测试器件并测试了输出电压、PWM 和负载测试。 经过一段时间后发现、在没有任何负载的情况下、
2.它们都有相同的问题
3.更换 同一批次的 IC
4.尝试了不同的电容器:
     22uF CL21A226MQQNNNG https://www.digikey.com/en/products/detail/samsung-electro-mechanics/CL21A226MQQNNNG/3894436
     10 μ F CC0805KX5R5BB106 https://www.digikey.com/en/products/detail/yageo/CC0805KKX5R5BB106/2833624
较低的电容会导致电流泄漏增加、

论坛上有查询、但是找不到类似的问题。  这可能是什么原因呢?

此致、

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    感谢您使用 E2E。

    数据表中提到的静态电流是器件未进行开关时的电流。  

    请参阅此应用手册以了解有关 静态电流的更多信息、它将为 您提供很大帮助- Iq:它是什么、不是什么以及如何使用它

    另请参阅此 E2E 主题- (+) TPS62840:IQ_VIN 和 IQ_VIN_STOP 之间的区别-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的答复。 我认为问题不是高静态电流、而是无负载电流。 为什么电路板在空载时具有高电流?  此器件的空载电流为3mA 是否正常? 如果没有、请指导我们如何解决该问题?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

     此设备的空载电流是否正常3mA?

    当器件在空载条件下运行且您使用的是 PFM 器件时、3mA 输入电流不正常、因此该器件在空载条件下以 PFM 模式运行、输入电流应在某个 uA 范围内。  

    您能否详细说明一下测量设置。 无论布局如何、它都不应消耗3mA 电流、但我不建议使用当前布局、Cin 应放置在器件附近以及为何它们使用长环路作为接地路径、我建议使用底层作为接地。

    您能否确认您使用的是 TPS62A01而不是 TPS62A01A? 您可以通过观察空载条件下的 SW 节点波形来检查这一点。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moheddin。

    请在下方查看我们的客户反馈。

    测量顺序如下:
      1.将电源的3.3V 电压直接连接到尽可能靠近的 Vin 引脚。
      2.接地连接到输出端,避免长路径
      3.所有测试都是在仅焊接了必要转换器部件的电路板上进行的
      4.接下来测量电流和电压。
    使用和不使用输出电容器均可实现相同的步骤。

    是的、我完全同意 PCB 布局不理想、需要重新考虑、但我怀疑这可能会导致高电流消耗。
    此外、还针对正确的标称值对电容器和电阻器进行了测试。
    观察期间、我注意到 IC 没有任何输出电容器、在电流消耗较低的无负载条件下工作。  
    但连接输出电容器后、器件会在全频率(~2.2Mhz)下工作。 我认为这可能是主要问题的原因。
    附件中 SW 引脚和输出的所有示例。

    e2e.ti.com/.../2022.New-folder.zip

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    感谢您提供信息。

    您能否确认您使用的是 TPS62A01而不是 TPS62A01A? 您可以通过观察空载条件下的 SW 节点波形来检查此情况。

    我高度怀疑客户是否使用 FPWM 版本、因为该器件在无负载的固定开关频率下运行。 请确认此项。 您可以通过观察器件上的营销标签来检查这一点。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    请在下方查看我们的客户回复。

    是的、我可以确认使用了 TPS62A01A。  
    如果我理解正确、带"A"的版本仅在强制 PWM 下工作、无法切换到省电模式?
    您能否确认、应仅使用低静态电流 TPS62A01?

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Danilo,

    因此,如果我理解正确,带"A"的版本只能在强制 PWM 下工作,并且不能切换到节能模式?

    是的、您回答正确。 "A"版本表示只采用强制脉宽调制。

    您能否确认只能使用低静态电流 TPS62A01?

    是的、正确。 数据表中提到的静态电流适用于 PSM 版本。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    请查看我们客户的评论。

    感谢您的指导和时间。 帮助我解决了这个问题。

    此致、

    达尼洛