This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:I2C 与 AM64xx I2C LVCMOS 缓冲器类型兼容?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215956/tps65220-i2c-compatible-with-am64xx-i2c-lvcmos-buffer-type

器件型号:TPS65220

您好!

根据 PMIC TPS65220 SLVSGY1–2022年12月,我无法找到 I2C 电气规范接口的信息。

我计划将 TPS6522053与具有某些 I2C 接口而非开漏的 AM64搭配使用(即 LVCMOS 缓冲器类型)。

是否有任何问题可以使用 不限 I2C M64接口已连接到 TPS65220?  

(SPRACU5B–2021年6月–2021年8月修订时 的第2.12页讨论快速下降沿<2ns、不符合 I2C 标准)。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! AM62 SK EVM 使用 I2C0_SCL / I2C0_SDA 通过 I2C 与 TPS65220 PMIC 进行通信。 下文第一个捕获中的表6-12显示了 PMIC I2C 引脚的电气规格。 如有任何问题、请告诉我们。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:
    感谢您的答复。

    关于第一次捕获,我发现它在 SLVSGY1–2022年12月,是否有任何新的数据表修订版可用?

    关于我的问题:所有 AM64 I2C 接口是否都与 TPS65220兼容? 尤其是 I2C1/I2C2/I2C3、它们不是完全 I2C 兼容标准(LVCMOS 缓冲器类型)。 与 TPS65220搭配使用是否有风险?

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 E2E 将重新分配给处理器团队、因此他们可以评论可用于与 PMIC 通信的 AM64 I2C 引脚。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、

    建议仅将 PMIC 连接到 SoC 的 I2C0总线上。   有关 搭配 AM64x 器件使用 TPS65220 PMIC 的更多详细信息、请参阅此应用手册。

    此致、
    森蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Senthil,  

    感谢您的留言。

    据我所知、I2C0建议用于保持软件兼容性。

    对此、请讲一下什么。

    此致、

    斯里尼瓦萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thierry、

    请参阅我从器件专家处获得的其他输入

    关于客户询问 LVCMOS I2C 端口与其他设备的兼容性0f 的帖子、有两个问题。 一个是比预期快的下降时间、另一个是绝对最大电压。  

    这些问题都不可能在大多数系统实现中导致问题。

    LVCMOS IO 的下降时间将比 I2C 规范中定义的最大下降时间快得多。  这很少会导致点对点连接出现任何问题、因为最大的问题是应用于多点总线时由快速转换引起的下冲、该总线的残桩会连接到总线。  

    只要它们使用相同的 IO 电源为总线上所有 I2C 器件的 IO 供电、并且该电源保持在我们的建议运行条件定义的范围内、绝对最大电压就不会是问题。

    此致、

    斯里尼瓦萨