This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231电流功率和电压计算

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217882/ina231-ina231-current-power-and-voltage-calculations

器件型号:INA231

 如果从其寄存器中读取的数据如下所示、我们是否有 INA231电流功率和电压计算  

01B6并联电压

02A3总线电压

000F 功率

01B6电流

800校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这里提供了计算功率、电压和电流所需的全部信息。 这是您是否正确完成了校准。

    我可以告诉您、INA231的 Vbus 为0.84375V (Vbus_LSB = 1.25mV)、Vshunt 为1.095mV (Vshunt_LSB = 2.5uV)。

    如果您已按照下图中的 eq 1和 eq 2正确完成校准:

    然后、INA231就能够正确报告电流和功率。 但是、由于我不知道 Rshunt 和最大预期电流(或 Current_LSB)、我将无法告诉您 A 或 W 中的结果。

    但要恢复这些值,只需将 CURRENT (01B6 -> 438)* CURRENT_LSB 转换为以 A 为单位的电流。对于 Power (000f -> 15)* 20* CURRENT_LSB。

    此致、

    CAS