This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源路径预览器 IC 选择

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217965/power-path-priotizer-ic-selection

主题中讨论的其他器件:TPS25947

您好、请帮助我为主电源5.6V-4安培和次级电源3.7V 升压至5V-2A 输出的电池选择电源路径初级电流 IC。

器件将以5.6v 4安的电流正常运行、当断电并且该电源不可用时、器件将切换到电池升压的 5V 电源。

当电池电量耗尽时、它应正确关闭保护器件、防止其遭受欠压锁定。

为此、请建议类似的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    请查看 TPS25947器件。 有一个有关电源多路复用的数据表部分。

    此致

    G·库纳尔