This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:关于钳位电压和电流限制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217929/tps25200-about-voltage-clamp-and-current-limit

器件型号:TPS25200

您好!

我想向您介绍一下 TPS25200。
(问题1)
如果 VOUT 电压受到钳位电压的限制、该限值是否会变为发热?
如果它继续被钳位、是会导致热关断还是类似的情况?
例如、如果交流适配器的输入电压变化为5V x 110%= 5.5V、则由于钳位最小值为5.25V、因此它将被钳位为0.25V。
(问题2)
电流限制功能是否适用于瞬时电流、例如启动时的浪涌电流?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    1.可以实现热关断。 取决于功率耗散。  

    2.是的电流限制将会有。

    此致

    G·库纳尔