This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:小充电电流下的充电效率

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217780/bq25892-charge-efficiency-at-small-charge-current

器件型号:BQ25892

您好、

以客户可以共享的小充电电流0 -200mA、我们是否有充电效率?  

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:  

    是的、我们有一些 VBAT = 3.8V 时在64mA、128mA 和192mA 的 ICHG 设置下可用的效率数据。 客户希望了解其效率的特定运行条件(VBUS 和充电电流)是什么?  

    此致、

    加勒特