This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:阶跃负载时的调节问题

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218155/ucc28180-regulation-issue-at-step-load

器件型号:UCC28180

大家好、

我已经使用了 UCC28180 PFC 升压 IC 来提供700W 输出功率。 输出电压为390VDC。

我在阶跃负载期间遇到问题。 当我在115VAC 输入电源下施加700W 输出负载时、升压输出会降至320VDC 以下。 有时电压也达到306VDC、这对于我的系统要求而言是不可接受的。

我在输出端使用了270uF/450V 大容量电容器、使用了20m Ω 电流检测电阻器。

我尝试使用16m Ω、14m Ω 和10m Ω。 我展示了一些改进、但不符合系统要求。

我将大容量电容值增加了370uF 和450uF。  我展示了一些改进、但不符合系统要求。 但与2*270uF 它显示正常意味着满足要求。

这里有一点、使用240VAC 输入交流电压、它满足系统要求。

如果需要任何帮助、请告诉我。

请帮助解决这些问题。

此致、

Rajkumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    我认为15-16mohms 的感应电阻器应该没问题。

    根据保持要求、估算的大容量电容器接近500uF。 因此、您在增加输出电容方面走在了正确的道路上。 您能否确认在115V 时、电压降至320V 以下并在那里建立或达到设定的直流调节电平? 在这种情况下、您可能需要检查电压环路补偿。 请分享一个原理图/计算器以及115V 电压下的波形(如果可能)以显示该原理图。

    此致、

    哈里什