This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A:LM5010AMH/NOPB 启动和 UVLO

Guru**** 2515125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A, LM5010, LMR38020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216733/lm5010a-lm5010amh-nopb-start-up-and-uvlo

器件型号:LM5010A
主题中讨论的其他器件: LM5010LMR38020

您好!

我使用的是 LM5010AMH/NOPB、 注意- E2E 论坛似乎没有将其识别为有效的 PN、因此我必须进入 LM5010A。

根据数据表 第7.3.2节、UVLO 设置为5.25V。  

我已将器件配置为调节至9.00V。

当输入电压超过所需的9V 输出电压时、该部件运行良好。

我看到的问题是输入电压是否从0V 斜升。 一旦超过5.25V 的 UVLO、器件将尝试开始调节、我们看到输出从~1.5V 开始、这会缓慢跟踪 Vin、直到进入 Vin 超过所需输出的稳定模式。

我想将此器件配置为输出0V、直到能够输出稳定的9.00V。 换句话说、是否有方法可以将器件的 UVLO 更改为大约9.5V? 是否有关于在我们有足够的 Vin 处于稳定控制模式之前使输出保持"关闭"的方法的任何其他想法?

提前感谢!!

原理图如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    我看到 LM5010没有 EN 引脚、因此它无法更改 5.25V UVLO 电平。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的答复。

    VCC 引脚怎么样? 通读数据表、可找到用于打开器件的5.25V 电压。 可以使用分压器从外部驱动吗?  通读第7.3.2节、引脚功能表看起来似乎是可行的。

    RON/SD 引脚怎么样? 是否可以从外部对其进行配置、以便在输入电压超过9.5V 时立即运行?

    很抱歉是虫害、但此部分迫切需要解决方法。

    谢谢。
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    很抱歉、此器件没有此功能。 VCC 引脚是启动稳压器的输出。 外部电压(7.5V
    至14V)可施加到该引脚、以减少内部耗散、而不是设置 UVLO。

    Ron/SD 引脚用于设置 Ton 或分流降压。

    您可以使用 LMR38020来设置 UVLO。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    Ron/SD 引脚的情况如何?

    拉低这个低电平将关闭部件、对吗?

    我能否连接外部 FET、以便在输入低于9.5V 时将此电平拉低、并在输入超过9.5V 时释放它?

    这看起来像是一种从外部设置 UVLO 的方法。

    谢谢。
    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    在使用 外部 FET 的应用中、我可以提供以下建议供您参考:

    从数据表中我们可以知道、 LM5010Ax 可通过强制 RON/SD 引脚电压低于0.7V 来关断、 因此我们可以将 分压器设置为0.7V。

    首先、当 Q1导通、当 V_ron/sd>0.7V 时、器件开始启用。 然后、我们可以 提供逻辑信号让 Q1关断、而124k 用于设置 FSW。

    希望这可以帮助你,谢谢。

    科林