This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641 BUCKx 最大电流

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218041/tps650864-tps6508641-buckx-max-current

器件型号:TPS650864

您好!
我计划使用 TPS6508641、有两个问题:
来自 BUCK1、BUCK2、BUCK6的最大电流是多少? 它是否仅取决于连接到 Ilimx 引脚的 FET、电感器和电阻器?
2. BUCK1的输出电压是否仅取决于 R24、R25、例如 BUCK1_OUT=0.85V (R24=100k 时)、R25=88.7k (在 TPS650860EVM 上标记)? 之所以提出这个问题、是因为在接通所有电压之前、我将无法使用 I2C 对 TPS6508641进行重新编程。
此致、
额我略

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    1) 1)来自 BUCK1、BUCK2和 BUCK6的电流受 FET 选择和 ILIM 引脚电阻器选择的限制。 降压控制器可以使用高达30A 的 FET。 一旦确定了目标电流、您就可以使用中的公式  第9.2.2.1节 产品说明书的该部分来设计输出滤波器。 数据表中有一些推荐的 FET、  第9.2.2.1.3节

    2) 2)对于 TPS6508641、BUCK1设置为外部反馈、这意味着 FBVOUT1引脚需要0.4V 的输入。 您可以调整 R24和 R25值、以使用0.4V 作为目标来更改 BUCK1输出电压。 这个外部反馈设置主要用于在 BUCK1上实现5V 输出。

    请注意、如果您将 BUCK1从"外部反馈"更改为正常电压设置之一、FBVOUT1引脚将寻找 未分配的输出电压作为调节目标。 这意味着电阻分压器会导致电源故障、因为 FBVOUT1引脚的电压将低于输出电压。

    对于定制编程、我们建议使用 TPS650861的电源管理解决方案

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复、  

    此致、
    额我略