This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS546D24S:我一直在使用 TPS546D24A、现在看到的是 TPS546D24S。 有何差异?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546B24S, TPS546A24A, TPS546D24A, TPS546D24S, TPS546B24A, TPS546A24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218180/faq-tps546d24s-i-have-been-using-the-tps546d24a-now-i-see-the-tps546d24s-what-are-the-differences

器件型号:TPS546D24S
主题中讨论的其他器件:TPS546D24A、TPS546D24、 TPS546B24A、TPS546B24S TPS546A24S、TPS546A24A

我一直在使用 TPS546D24A、现在我看到 TPS546D24S 在线、这会带来几个问题?

TPS546D24S 是否与 TPS546D24A 设计兼容?

我知道 TPS546D24使用与 TPS546D24A 不同的引脚编程电阻器、S 是否为 TPS546D24A 使用 TPS546D24中的电阻器?

关于 TPS546D24S 中的 TPS546D24A 还有其他变化吗?

TPS546D24S 有哪些新功能?

TPS546D24A 是否会 随 TPS546D24S 的发布而停产?

我在 TI.com 上看不到 TPS546B24S 或 TPS546A24S 版本、TPS546B24A 和 TPS546A24A 是否会有 S 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    jianjun huang 说:
    我知道 TPS546D24使用的引脚编程电阻器与 TPS546D24A 不同、S 是否会将来自 TPS546D24的电阻器用于 TPS546D24A?

    TPS546D24S 使用与 TPS546D24A 相同的引脚编程电阻器值、并且相同的编程电阻器将选择相同的选项。

    jianjun huang 说:
    对于 TPS546D24S 中的 TPS546D24A 更改还有其他事吗?

    TPS546D24S 中未对 TPS46D24A 的现有特性进行任何更改、但添加了一些新的 PMBus 特性。

    jianjun huang 说:
    TPS546D24S 有什么新功能?

    TPS546D24S 为 PMBus 添加了新的安全功能、旨在限制对 PMBus 命令的写入访问。

    EXT_WRITE_PROTECT 可让用户在功能相关 PMBus 命令的写保护组方面具有更大的灵活性、以限制器件将接受的配置更改、包括禁止对 EXT_WRITE_PROTECT 进行写入访问的能力、 永久锁定写入访问权限、以保护配置不受访问 PMBus 的恶意行为者的更改

    提供16位密码的密钥。  如果在恢复或上电时将非零值存储到密钥、则配对码命令会阻止对 STORE_USER_ALL 和 EXT_WRITE_PROTECT 的写入访问、从而允许用户在永久锁定 EXT_WRITE_PROTECT 并使 EXT_WRITE_PROTECT 处于解锁状态之间选择中间保护级别。  为了最大限度地降低对暴力攻击的敏感度、每次 AVIN 下电上电尝试3次失败后、密钥将禁用。

    为提高安全性、TI 建议客户编程密钥:

    1) 1)使用唯一标识符对 MFR_MODEL 和 MFR_SERIAL 进行编程

    2)使用 MFR_MODEL 和 MFR_ID 的私钥散列(以及其他受保护的信息)编写密钥,以便为每个系统使用唯一但可发现的密钥。  这将阻止访问1台设备的恶意用户访问所有类似设备。

    如果不使用 EXT_WRITE_PROTECT、用户可以将其编程为8000h、以锁定对 EXT_WRITE_PROTECT 的访问。

    jianjun huang 说:
    TPS546D24A 是否会 随 TPS546D24S 发布而停产?

    TPS546D24A 没有停产或停产的计划。  TI 计划在可预见的未来继续生产 TPS546D24A 和 TPS546D24S。

    jianjun huang 说:
    我在 TI.com 上没有看到 TPS546B24S 或 TPS546A24S 版本、TPS546B24A 和 TPS546A24A 会有 S 版本吗?

    是的、TPS546B24S 和 TPS546A24S 即将推出!