This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568A:TLV62568A 的灌电流限制

Guru**** 2509205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62568A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217523/tlv62568a-sink-current-limit-for-the-tlv62568a

器件型号:TLV62568A

 您能告诉我 TLV62568A 的低侧 FET 灌电流限制是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我将在内部进行检查、明天再与您联系。

    此致

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我们尚未为此器件指定此参数、因为在该峰值电流控制中、峰值电流是调节电流、而在 FPWM 中、最低(最小值)峰值电流为0A。 这意味着负 LSD 电流由电感器和纹波结构定义。

    通常、 该值将是电感器纹波的一半(Δ IL /2)。 这将由电感值和开关频率决定。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我重新表述这个问题。 您能告诉我  低侧开关可以支持的最大灌电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    根据 IC 设计人员的注释、LS FET 的电流应为-2A。 但这是基于设计计算结果、并非经过测试/验证的值。 这只能用于参考。 如果通过 FET 提供2A 电流、我们无法保证该行为。

    此致

    斯内哈