This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:将 UCC27200用作升压转换器中的栅极驱动器

Guru**** 2781225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217766/ucc27200-use-ucc27200-as-gate-driver-in-boost-converter

主题中讨论的其他器件:UCC27200

嗨、大家好!

我想在同步 升压转换器中使用 UCC27200。 我的高侧栅极驱动器将连接到与电感串联的 MOSFET、并接管二极管、低侧将连接到负责执行升压转换器开关的 MOSFET。 我在数据表中没有看到像这样的应用程序,你们能否确认这是可行的?

HS 引脚将连接到高侧 MOSFET 的源极。  我上传了原理图的下图、

非常感谢您的观看!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我刚意识到我在原理图中犯了一个错误。 HS 引脚将连接到高侧 MOSFET 的源极、因此原理图将如下图所示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amine:

    可以! 我们的半桥栅极驱动器可用于同步升压转换器应用中。 第二个映像中似乎已正确配置了该文件。 TI 还提供一系列可能会对您有用的集成升压转换器解决方案: 链接。

    如果您有任何关于 UCC27200的其他问题、敬请告知!

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修

    。 此致