This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:看起来很好即为真

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215222/tps62932-looks-to-good-to-be-true

器件型号:TPS62932

您好、TI!

我正在寻找一款能够处理输入电压16-30V @输出电压15V 1A 的 IC。

这款为什么比其他 IC 具有更高的效率、更低的成本和更小的解决方案尺寸? 重点是什么?

谢谢。

瓦伦丁纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Valentinas:

    我的同事正在商务旅行。 她的答复可能会被推迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Valentinas:

    很抱歉我的延迟。 请查看我的以下评论:

    1.为了提高效率、建议使用500kHz 作为开关频率、因为您的应用具有较高的输入和输出电压、较高的开关频率可能会导致效率低下和热性能不良。 此外、选择具有低 DCR 的电感器。

    2.要有一个小尺寸的解决方案,高频的解决方案可以做到这一点,但我们需要先考虑效率和热性能,所以这里可以选择500kHz/600kHz.

    3.要获得具有成本效益的解决方案,500kHz 可以让 RT 引脚悬空,从而节省一个电阻。  

    希望这对您有所帮助。

    BRS

    红宝石