This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:bq79616可以在恒压模式还是恒流模式下使用?

Guru**** 2589490 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217551/bq79616-q1-can-the-bq79616-be-used-in-constant-voltage-or-constant-current-mode

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

您好、专家:

 bq79616 可以在恒压模式还是恒流模式下使用? 在 恒压 模式下使用与在恒流模式下使用之间有何区别?

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    您能详细说明一下吗? 您是说 bq79616是否可以监控恒定电压还是恒定电流?

    谢谢。

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    在电池平衡条件下、是恒压模式还是恒流模式?

    谢谢

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    电池平衡功能具有手动模式/自动模式、而不是恒压模式或恒流模式。  在手动模式下、您可以选择要平衡的单元格、而在自动模式下、您可以在奇数/偶数单元格之间自动平衡单元格。